Kılavuz vida tahriki hakkında bilgi
Melis Alver | 15. Şubat 2023
dryspin® kılavuz vida teknolojisi hakkında bilmem gereken beş şey
Günümüzün hızla değişen dünyasında, sürekli olarak yeni zorluklarla karşı karşıyayız. İster kaynak tasarrufu sağlayan ve enerji açısından verimli çözümler arayın, ister büyük makinelerdeki küçük bileşenlerin verimliliğini artırın. Artan tedarik darboğazları ve iklim değişikliği de var.
Hızlı değişimle başa çıkabilmek için şirketler düzenli olarak çok sayıda yenilik getiriyor. Örneğin igus GmbH, en son yeniliğini ilkbaharda sergiledi: geri dönüştürülmüş plastikten yapılmış tam donanımlı bir bisiklet olan igus bisiklet. Ama her şey her zaman değişmek zorunda değil. Bazı şeyler sabit kalır ve yine de önemlidir, örn. kurşun vida teknolojisi. Ancak bu, yeniliklerin burada da gerçekleşmediği anlamına gelmez. Bir kurşun vida tahrikine yönelik talepler ve gereksinimler sürekli olarak artmaktadır. Entegre kurşun vida teknolojisi, her zamankinden daha yüksek performans gereksinimlerini karşılamalı ve mümkün olduğunca uygun maliyetli olmalıdır. Bu nedenle süreçleri iyileştiren ve kurşun vida tahrikinin hizmet ömrünü artıran yeni teknolojilere ihtiyaç vardır. Ek olarak, her endüstrinin bir kurşun vida tahriki için karşılanması gereken özel gereksinimleri vardır. İlk bakışta kurşun vida tahriki ne kadar önemsiz görünse de kesinlikle öyle değil. Yeni gereksinim profilleri genellikle tasarımcılar ve üreticiler için birçok zorluk sunar.
Ama önce kurşun vida teknolojisinin temellerinden başlayalım. Aşağıdaki soru önceden ele alınmalıdır:
1. Kılavuz vida teknolojisi ne anlama geliyor ve bunun ne anlama geldiğini hayal edebiliyor muyum?
Kılavuz vida teknolojisi, tahrik teknolojisinin bir alt alanıdır ve kabaca konuşursak, düzenli döngüler içinde dönen bir hareketin öteleme hareketine tekrarlanan dönüşümünü tanımlar. Eksiksiz bir kılavuz vida tahriki için her zaman bir kılavuz vida ve uygun kılavuz vida somunu gerekir. Kılavuz vida somunları klasik silindirik somun veya flanş kılavuz vida somunu olarak tasarlanabilir – komple özel geometrilere kadar anahtar düz kılavuz vida somunları gibi özel şekiller mümkündür. Kılavuz vidalar piyasada işlenmemiş, özel işlenmiş uçlarla veya ters kılavuz vidalar olarak sunulmaktadır. Hem kılavuz vidalar hem de kılavuz vida somunları, ilgili silindirik kontur boyunca sarmal bir şekilde sürekli olarak uzanan profilli bir çentiğe sahiptir. Bu çentik aynı zamanda bir diş adımı olarak da adlandırılır. Kılavuz vida sürücüleri bir veya daha fazla diş hatvesine sahip olabilir. Kılavuz vida somunu negatif profile sahiptir ve kılavuz vida pozitif bir çentiğe sahiptir. Kılavuz vida ayrıca erkek dişli olarak da adlandırılır ve kılavuz vida somununun dişi dişi vardır. Kılavuz vida teknolojisi, ya yüksek performanslı plastiklerden, bronz ve tunç gibi metallerden yapılmış kılavuz vida somunları ya da çelikten yapılmış devridaim vidalı bilyalı somunlar kullanır. Kurşun vidalar çelik, paslanmaz çelik veya alüminyum olarak mevcuttur.
Kılavuz vida teknolojisiyle ilgili genel gerçekler hakkında çok şey var. Bu makalede, dryspin® kılavuz vida teknolojimize daha yakından bakmak istiyoruz: igus® bir müşteri olarak bana ne sunuyor ve igus®’un dryspin® kılavuz vida teknolojisinden ne bekleyebilirim? Genel terimlerle başlayalım.
2. igus®’taki kılavuz vida teknolojisi gerçekte hangi ürünleri içerir?
Dryspin® ürün yelpazesi, olası diş boyutlarının büyük bir bölümünü kapsar. Aralık, düşük perdeli her iki çeşidi içerir, örn. trapez başlı vidalar, metrik kılavuz vidalar veya İngiliz tipi ACME kılavuz vidaların yanı sıra özel olarak geliştirilmiş dryspin® yüksek helis kılavuz vidalar gibi yüksek hatveli varyantlar. Eşleşen kurşun vida somunlarının tümü özel olarak geliştirilmiş, yağlama gerektirmeyen ve bakım gerektirmeyen iglidur® yüksek performanslı plastiklerden yapılmıştır. 3 mm’den 50 mm’ye kadar mevcut çaplar ve 0,5 mm’den 100 mm’ye kadar hatveler ile, dryspin® kılavuz vidalı tahrikler hemen hemen tüm uygulamalar için uygundur. Çelik, paslanmaz çelik ve alüminyum gibi mevcut kılavuz vida malzemeleri ve kılavuz vida somunları için yedi farklı yüksek performanslı plastik, çok çeşitli müşteri gereksinimlerini başarıyla karşılar.
Ancak piyasadaki bu kadar farklı diş boyutları ve diş geometrileri ile doğru boyuta nasıl karar verecek ve bulacaksınız? Her uygulama bireysel olduğundan bu genellikle kolay değildir: geniş çalışma sıcaklık aralıkları, dikey uygulamalardaki yük döngüleri, kalıcı statik yükler, toz ve kir ve çok daha fazlası.Vidalı tahriklerin kullanılması için pek çok neden ve bireysel gereksinimler vardır. Peki igus®, yıllar içinde kanıtlanmış bu kadar çok standart geometri varken neden kendi diş geometrisini piyasaya sürme zahmetine katlandı? Bunu bir sonraki soruyla öğreneceğiz.

3. dryspin® kılavuz vida teknolojisini geleneksel kılavuz vida sürücülerinden tam olarak ayıran nedir?
Soruyu cevaplamak oldukça kolaydır. Temel olarak, dryspin® iplik geometrisinin kayan iplik prensibine dayandığını bilmeniz gerekir. Yukarıda belirtildiği gibi, igus®’taki kılavuz vidanın karşı ortağı her zaman yağlama ve bakım gerektirmeyen yüksek performanslı plastiklerden yapılmıştır.Bu iglidur® yüksek performanslı polimerler, en iyi tribolojik spesifikasyonlar için igus® tarafından geliştirilmiştir. Triboloji, aşınma, sürtünme ve yağlama çalışmasıdır. Sonuç olarak, igus® kılavuz vida teknolojisi, geleneksel kılavuz vida tahriklerine kıyasla %30’a kadar daha uzun servis ömrü ve %82’ye kadar daha yüksek verimliliği garanti eder.

Ancak dryspin® kılavuz vidalı tahrikler kendilerini yalnızca iyi hizmet ömürleri ve yüksek verimlilikleri ile ayırt etmezler. 2013 yılında geliştirilen ve patenti alınan dryspin® kılavuz vida teknolojisi, yağlama ve bakım gerektirmemesi gibi yukarıda belirtilen genel noktalara ek olarak başka avantajlara da sahiptir, örn. daha iyi çalışma özellikleri ve düşük aşınma açısından.Özellikle, dryspin® yivinin asimetrisi, geleneksel yivlere kıyasla büyük bir fark yaratır. dryspin® yivi, plastik somunların kullanımı için optimize edilmiştir ve diş hatvesindeki daha büyük aşınma malzemesi oranı sayesinde, benzer trapez dişlere kıyasla kuru çalışmada daha uzun bir hizmet ömrü sunar. Ayrıca yuvarlatılmış diş kenarları daha sessiz ve titreşimsiz çalışmayı sağlar. Sonuç olarak, daha yüksek hızlar veya seyir hızları mümkün hale gelir. Tüm bu avantajlar yeterli olmadı mı, yoksa hala detaylı açıklamalara sahip değil misiniz? Sorun değil! dryspin® faydaları ile ilgili tüm bilgiler, ana sayfamızda açıkça özetlenmiş olarak bulunabilir.
4. Can I also calculate and configure my lead screw drive individually and get an overview of my options?

The question can quickly be answered with a “Yes!”. Another igus® USP is exceptional predictability of all our lead screw drives incl. specification of required torque and an expected number of cycles. This prediction is free of charge for a customer and can be used without registration. This expert offers guidance on selecting the ideal lead screw drive.
This expert offers guidance on selecting the ideal lead screw drive. The aim of igus® is to offer the customer a possibility to find a functioning and also the most cost-effective solution independently. This tool calculates suitable combinations and shows the expected service life and the required drive force of the lead screw drive. If this tool does not produce the desired result, the igus® sales team is always available to answer any questions.
But the expert is not the only tool in dryspin® lead screw technology. There is also the configurator for lead screws, which can also be found on our website and can be used free of charge. The tool offers the option of configuring a special lead screw according to individual requirements. As a result, the customer immediately receives a price calculation and the associated PDF dimension drawing. If a configuration cannot be displayed, or if a lead screw nut is also required, the igus® sales team is also available here. In the final step, both tools offer the option of ordering directly online, making classic enquiries or requesting further information.
Let’s move on to another topic: the lubrication of the lead screw nuts. Both types of lead screw drives, with external lubrication and dry-operating systems, have a reason to exist. This also applies to ball-guided and sliding systems.
5. When using dry-operating dryspin® lead screw drives, the question sometimes comes up: Can I lubricate my plastic thread?
In general, the question cannot be answered directly in this way. We have written a separate and detailed article about this. Discussed here are topics such as which commercially available lubricant would be suitable, the effects this can have, and why external lubrication is not needed for igus® polymers. Feel free to take a look and learn the details about the lubrication of the lead screw nuts.

Test first?
Request a free dryspin sample here.
All information at a glance!

Do you have any questions?
Send us your contact request here
Our experts will help find a solution for you.

Do you need more information?
Visit our home page!
All information about lead screw technology