Tüm mesajlar – Blog Igus Turkey

igus® konnektörler: Güvenilirlik ve Verimlilik

Melis Alver | 19. Nisan 2024

Endüstride, ekipmanların ve sistemlerin düzgün çalışmasını sağlamak için bileşenlerin kalitesine ve güvenilirliğine güvenmek çok önemlidir. Bu bağlamda konektörler, verimli ve güvenli bir elektrik bağlantısı sağlayan cihazların birbirine bağlanmasında önemli bir rol oynar.

Devamını Oku...

igus® hangi kablo hizmetlerini sunuyor?

Melis Alver | 28. Kasım 2023

igus® olarak, makineleriniz söz konusu olduğunda hayatı mümkün olduğunca basitleştirmeye çalışıyoruz. İster kablo satın almak, ister kabloları yenilemek veya kabloları geri dönüştürmek olsun, kablo hizmetlerimiz kolay olacak şekilde tasarlanmıştır.

Devamını Oku...

Baskı teknolojisi için temiz, sessiz ve ekonomik çözümler

Melis Alver | 11. Ekim 2024

Basım endüstrisinde çok sayıda yöntem kullanılır. igus, diğer sektörlerde olduğu gibi basım için de polimer bileşenler ve çözümler sunar.

Devamını Oku...

igus ve Tarım Mühendisliği

Melis Alver | 24. Temmuz 2024

Tarımdaki koşullar zorlu ve istikrarsızdır. Bu nedenle bileşenlerin güvenilir bir şekilde çalışması ve zorlu günlük koşullara dayanması daha da önemlidir. Teknik ürünlerimiz tam olarak şunu garanti eder: Düşük sıcaklıklar, ısı, buz ve kir onları korkutmayan faktörlerdir, çünkü yüksek performanslı polimerler ve ek yağlamanın bulunmaması sayesinde bu koşullara karşı son derece dayanıklıdırlar. Bakım gerektirmeyen polimer kaymalı yataklar, ekim […]

Devamını Oku...

Elektrifikasyon… Dijitalleşme… Parasallaşma: Liman vinci operatörleri için daha fazla üretkenliğe yönelik akıllı enerji besleme sistemleri ile

Melis Alver | 28. Nisan 2023

If the waist gets thicker, new trousers must be found. This applies to ports all over the world. Modern container ships such as the Ever Ace are 400 metres long, 62 metres wide and load almost 24,000 containers. In this case, the larger trousers are similar to a larger ship-to-shore (STS) crane that loads and […]

Devamını Oku...