smart plastics
İçecek endüstrisinde, üretimde geçen her saniye fark yaratabilir. Akıllı otomasyon; sürecin tüm aşamalarında verimlilik, esneklik ve güvenilirliği sağlamak için vazgeçilmez hâle gelmiştir. igus tarafından geliştirilen modüler drygear® Apiro® tahrik sistemi, yağlama gerektirmeyen yapısı ve bakım ihtiyacını azaltan tasarımı sayesinde; dolum, ambalajlama ve etiketleme hatları için ekonomik ve modüler makine tasarımlarına olanak tanır. 🔧Her uygulamaya uyum […]
Basım endüstrisinde çok sayıda yöntem kullanılır. igus, diğer sektörlerde olduğu gibi basım için de polimer bileşenler ve çözümler sunar.
Tarımdaki koşullar zorlu ve istikrarsızdır. Bu nedenle bileşenlerin güvenilir bir şekilde çalışması ve zorlu günlük koşullara dayanması daha da önemlidir. Teknik ürünlerimiz tam olarak şunu garanti eder: Düşük sıcaklıklar, ısı, buz ve kir onları korkutmayan faktörlerdir, çünkü yüksek performanslı polimerler ve ek yağlamanın bulunmaması sayesinde bu koşullara karşı son derece dayanıklıdırlar. Bakım gerektirmeyen polimer kaymalı yataklar, ekim […]
Endüstride, ekipmanların ve sistemlerin düzgün çalışmasını sağlamak için bileşenlerin kalitesine ve güvenilirliğine güvenmek çok önemlidir. Bu bağlamda konektörler, verimli ve güvenli bir elektrik bağlantısı sağlayan cihazların birbirine bağlanmasında önemli bir rol oynar.
igus® olarak, makineleriniz söz konusu olduğunda hayatı mümkün olduğunca basitleştirmeye çalışıyoruz. İster kablo satın almak, ister kabloları yenilemek veya kabloları geri dönüştürmek olsun, kablo hizmetlerimiz kolay olacak şekilde tasarlanmıştır.
If the waist gets thicker, new trousers must be found. This applies to ports all over the world. Modern container ships such as the Ever Ace are 400 metres long, 62 metres wide and load almost 24,000 containers. In this case, the larger trousers are similar to a larger ship-to-shore (STS) crane that loads and […]
Masrafsız, kire ve toza karşı da dayanıklı igus robotları ile makinelerinizin kullanılabilirliğini artırmış olursunuz. Sonuç olarak akıllı plastik teknolojisi ile hizmet ömrünüzü artırırsınız.
chainflex alan yaratır!
Pazartesi sabahı bir araba fabrikasında: bir robot vücut parçalarını birbirine kaynaklıyor. Thanks to a seventh axis, it moves in a large work area, its data supplied with Ethernet cables. A technician opens the welding robot’s control cabinet to see whether all Ethernet cables are working correctly. But the i.Sense CF.D wire breakage safety sensor’s coloured signal […]